请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好!
我们将在手动模式下使用 BQ76952、并控制一些用于我们设计的高侧 N-FET。 CHG 门按预期工作、在 PACK+怠速、然后激活至 PACK+11V。 但是、我们的 DSG 栅极在0V 时处于空闲状态、然后激活至 PACK+。 我们似乎找不到哪里出了问题。 您能帮助我们指出正确的方向吗?
谢谢。
科比
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Luis:


e2e.ti.com/.../bmsevm-setup.gg.csv
谢谢