This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:无法从 TPS51200通过 VO 和 REFOUT 正确生成输出电压

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355046/tps51200-output-voltage-is-not-generating-properly-from-tps51200-through-vo-and-refout

器件型号:TPS51200

您好!

不从 TPS51200生成输出电压。

VO 和 REFOUT 上所需的输出电压为0.75V、但 REFOUT 上的生成电压为1.34V、而在 VO 上的生成电压为0.002V。

 请将电路图片附在这里、检查电路并帮助我查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tallavalasa:

    您能否填充 VOSNS 电阻器 R173、并让我们了解结果?

    任何示波器捕获输入信号和输出信号都将有所帮助。

    此外、ABA 交换有助于了解结果、因为这可能是过孔 ESD 短路或焊接/布线问题导致的。

    谢谢。
    字段

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的菲尔德·托尔森:

    感谢您的回复、实际上我们在取代 R173方面做得不好、即使没有输出的迹象。

    谢谢。

    文卡泰什  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatesh:

    您是否有可以在同一张图片中共享的用于显示 VIN、VLDOIN、REFOUT 和 VO 的示波器捕获? 我想看到电源轨之间的加电波形和时序。 务必测量尽可能靠近引脚的波形。

    另外、您是否能够执行 A-B-A 交换以查看问题是出在 IC 还是主板?

    此致、

    詹姆斯