This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50:PTC 永久失效设计指南

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355281/bq40z50-ptc-permanent-failure-design-guidelines

器件型号:BQ40Z50

您好!

我正在使用 BQ40Z50、我想知道 PTC 引脚的正确用法是什么。

我的理解是、这将是过热永久故障(在电芯的 POR 上复位)、应将其放置在尽可能靠近开关 FET 的位置。 在考虑到这种情况下、选择故障温度时应考虑哪些因素、以及我如何自定义 PTC 以实现所述温度下的触发?

在 bq40z50EVM 的示例原理图中、放置了 PTC 电阻器的10k 芯片电阻器。 我的假设是、即使在同一个电路中、PTC 使能引脚被拉高、也会禁用该功能?

除了更少/更便宜的元件外、不使用此功能是否有任何好处? 静态电流更低?

感谢您的帮助、

纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、该问题与 BQ40Z50-R2相关。 不是较旧的 BQ40Z50。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nate!

    [报价 userid="569334" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355281/bq40z50-ptc-permanent-failure-design-guidelines ]我的理解是这将是温度过高永久故障(电芯 POR 复位)、并且应该将它放在尽可能靠近开关 FET 的位置。 鉴于此、选择故障温度时应考虑哪些注意事项、以及我如何自行设定 PTC 以实现所述温度下的触发?

    您的理解是正确的、该元件应尽可能靠近开关 FET 放置。 在选择要实现的热敏电阻时、我认为需要在达到所需的温度时、将其降至以下跳闸电压:

    Unknown 说:
    在 bq40z50EVM 的示例原理图中、10k 芯片电阻放在 PTC 电阻的所在位置。 我的假设是、即使在同一个电路中、PTC 使能引脚被拉高了、这也会禁用功能?

    我认为这样可以在需要时进行测试、因为用户可以将该器件换成热敏电阻、但暂时将其禁用。 如果希望在设计中禁用此功能、则应将 PTC 和 PTCEN 路由到 VSS。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分