This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118-Q1:LM25118-Q1

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356303/lm25118-q1-lm25118-q1

器件型号:LM25118-Q1

您好!

我们的设计中采用 LM25118-Q1通过8V~33V 输入提供12V/5A 输出。 该设计经过多次测试、当在整个输入范围内没有负载和满载条件下施加时、响应良好。

UVLU 被连接到两个电阻来实现5V 的分压器网络、并且使能信号 由  使用两个二极管 ORing 输入的同一输入供电:1. 手动开关  2.由 MCU 信号控制的 PMOS

问题是当输入电压较高(假设>26V)时、系统在无负载和满载条件下可以正常工作。 之后、当尝试切换外部开关来启用电源(测试)时、 IC 将损坏、即使在空载条件下输出电压也会降至3.7V (许多电路板都观察到相同的行为)。  内部自举 二极管也短接。  

这一问题背后的原因是什么?我们如何解决? 打开开关后启动时输入电压高的问题。 下图显示了电源电路、一些元件未组装(DNI)、输入受到反极性和过压瞬变等保护。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malek、

    您是说 DC_BAT 电压上有一个开关吗? 在切换开关时可以观察 DC_BAT 和 DC_12V 吗?

    在概括所有切换开关时通常会引起弹跳、因此这可能是问题、因为切换开关时、寄生电感会引起非常高的电压。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brigitte:

    否、拨动开关连接在 IGNITION_IN 信号和主输入电压之间(在保护电路之前)。 因此 VIN 和 UVLO 引脚始终通电、并且使能引脚受控制。

    无论如何、我将 SS 引脚处的电容器替换为较高的电容器、以将软启动时间增加到120ms。 它在以所需的最大输入电压启动时运行良好、我将继续在许多电路板上进行测试。

    您有什么建议吗?

    祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malek、

    SS 电容器会限制启动期间功率级中的电流。 例如、如果电感器电流变得足够高、强制电感器达到饱和状态、则可能会发生损坏。 特别是在启动时、如果软启动时间太短、当输出电容器为空时、电感器电流会快速增加。

    此致、
    布里吉特