This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:DEMB 引脚功能

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355937/lm5116-demb-pin-functionality

器件型号:LM5116

您好!

如果我正确阅读了数据表(第6.4.1节)和相关问题、DEMB 电阻器会设置低侧 FET 从二极管切换到同步模式时的负载电流?

"当 RDMB=0时、LM5116将始终以二极管仿真模式运行。"

和  

"当 LO 为高电平时、如果 DEMB 引脚始终偏置到比 SW 引脚更高的电位、则可实现完全同步操作。 RDEMB =的10 kΩ 会将 DEMB 引脚偏置到最小0.45V、这对于大多数应用来说已经足够了"

但是、无论我为 RDMB 填充什么电阻、我都无法强制低侧 FET 保持为二极管或同步模式。 以下迹线显示了负载电流(黄色、表示"值"测量)、低侧 FET 栅极电压(品红色)和开关节点电压(青色)。 根据数据表、图表应该与我在这里使用的电阻器值一致、但情况并非如此。  

需要注意的一点是、0欧姆电路进入同步模式需要高得多的电流、反之亦然、我假设某个器件工作正常。

低电流(二极管模式)  (有时为二极管或同步模式) 高电流(同步模式)
0欧姆 RDEB (理论上仅应处于二极管模式)

开路 RDMB (理论上应始终处于同步模式)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert  

    您是否要使用10kOhm DEMB 电阻器重新测试? DEMB 引脚敏感。 DEMB 电阻器应直接连接到电流检测电阻器的接地连接。  

    0欧姆 RDEMB 的操作似乎是正确的。 在重负载条件下、当谷值电流大于零时、转换器以 CCM (连续导通模式)工作。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用10k 电阻器进行了测试、仅在不同的负载电流下获得了相同的结果。 我不确定我是否理解您的评论-我的照片中显示的"重负载"远远低于设定的电流限值。 我能够继续大幅增加负载电流、使其超过此处所示值、这只是在负载电流开始显现效应时的情况下。   

    据我了解、数据表显示、使用0欧姆 RDEMB 时、低侧 FET 永远不应开启、否则根据定义、它不再处于二极管模式。 但波形显示低侧 FET 正在导通、不应该发生哪种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robert  

    据我了解、数据表显示、使用0欧姆 RDEMB 时、低侧 FET 绝不应开启=>这是一个误解。 在二极管仿真模式下、当电感器电流为正时、低侧 MOSFET 导通、并且器件尝试在电感器电流变为负值之前将其关断。  

    - EL