This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:负载超过50%时电源板无法正常工作。

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138PFCEVM-026, UCD3138CC64EVM-030, UCD3138PSFBEVM-027, UCD3138ALLCEVM150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356293/ucd3138psfbevm-027-power-board-was-not-working-above-50-load

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027
主题中讨论的其他器件:UCD3138CC64EVM-030UCD3138ALLCEVM150和 UCD3138PFCEVM-026

大家好、

 使用 UCD3138CC64EVM-030 子卡测试 UCD3138PSFBEVM-027时、我会遇到一些问题。  如果我们超过50%的负载过流保护跳变且输出电压变为零、则电路板正常工作并在370V 至385V 的输入电压下提供12V 输出、负载为50%。

以下是我附上的图像供参考。

...  

请告诉我解决这些问题的解决方案以及发生原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Soundharya:

    您是否以任何方式修改了现有的 UCD PFC 固件? 此外、能否展示当负载低于50%时、Fusion Studio 是什么样子? 您在使用什么电子负载? GUI 显示的电流为2A 时、可能存在瞬时尖峰会导致电路板上的某处短路、从而触发故障。

    是否有其他 UCD PSFB EVM 或其他 UCD EVM、例如 UCD3138PFCEVM-026或 UCD3138ALLCEVM150? 您是否试用过其他 UCD 控制卡?

    此致、

    乔纳森·王