This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62293:在 IC 的 I/P 和 O/P 中观察到短路

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356139/tps62293-short-observed-in-i-p-and-o-p-of-the-ic

器件型号:TPS62293

您好、TI!

我们在产品的电源稳压器部分使用 TPS62293DRVR 器件。 参考信息:Vin = 5V、输出电压= 1V8、最大负载电流要求= 500mA。 我们收到了客户投诉、要求电路板进行分析、并观察到 TPS62293DRVR 输入和输出部分显示短路。 引脚1引脚6 = 2欧姆短路、引脚5引脚6 = 50欧姆短路。

是否有任何可能共用 IC 短路的可能原因?

Mfg 器件型号:TPS62293DRVR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nirmal:

    Vin 到 GND 和 SW 到 GND 短路表示内部高侧和低侧功率 FET 已损坏。 当输入电压尖峰高于器件的绝对最大额定值时、通常会损坏。  

    您能否监控 TPS62293的输入电压、以查看在特定应用条件下是否存在尖峰?  

    故障率是多少? 器件在现场使用多长时间后才会发生故障?

    如果可能、您能否分享原理图和布局?

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的快速响应、

    您能否监控 TPS62293的输入电压、以查看在特定应用条件下是否存在尖峰?  

    备注: 我们已验证了组件的输入和输出、并且在另一个正常工作的摄像头的功能过程中没有观察到任何尖峰。

    故障率是多少? 器件在现场使用多长时间后才会发生故障?

    备注: 我们只收到一个摄像头的投诉、客户报告有开箱即用故障。

    如果可能、您能否分享原理图和布局?

    备注:  

    此外、如果您需要样品。 我们会将样品发送给您进行分析。 我们将需要故障的可能原因。 这将有助于领导分析工作、以便进一步开展工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nirmal:

    感谢您提供更多信息。 您可以在 TI 运行故障分析。 为此、您必须在 https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html 上提交申请

    如果器件直接从 TI 购买、您可以提交申请。 如果是通过分销商采购的、则分销商必须提交退货单。

    这些故障通常是 VIN 尖峰导致的。 可能很难捕捉/复制它们。 可以在输入端添加阻尼 LC 滤波器来滤除尖峰。 请参阅此应用手册、了解如何设计滤波器 https://www.ti.com/lit/an/slvafe0/slvafe0.pdf

    此致、

    瓦伦