This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:我们的原理图电路中的 EN 引脚是否有问题?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356254/lmg1210-is-there-something-wrong-with-en-pin-in-our-schematic-circuit

器件型号:LMG1210

您好!

我们有 两个 用于 开关的输入 EN 和 PWM。 当我们施加 EN =5V 和 PWM 信号(脉冲宽度= 10us 占空比=%1占空比)时、开关工作正常。 但如果 EN = 0V、 我们在 HS 节点处测得的电压为4.5V。 İs 这是正常的吗?

此致  

Ümit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Ümit、

    感谢您关于 LMG1210的问题。

    当 EN = 0V 时、LO 和 HO 输出被设置为低电平(0V)。 HS 引脚的电压取决于许多因素、包括电路的输出级。 所以、您看到的4.5V 是 HS 到接地阻抗导致的。 该阻抗是其接地路径的并联组合、包括高侧 FET 通过 VIN、低侧 FET、IC 到 VSS 以及通过负载输出级。 因此、没有栅极驱动器输出的 HS 上出现4.5V 的情况是非常可能和正常的。

    如果有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢!

    威廉·摩尔