主题中讨论的其他器件: UCC21750
一个月前、我在此处启动了一个线程、描述了我使用 IC 时遇到的问题。 经过一段时间和20小时的测试、一切正常、IC´s VCC 和 VEE 引脚在没有任何明显原因的情况下损坏、并短路。
IC ISO5852S 用作 半桥 LLC 谐振转换器的两个驱动器电路的一部分。 一个驱动器负责在半桥桥臂的上半部分触发两个开关(并联工作以对开关上的电流进行分压)、 另一个 负责在桥臂的下半部分触发两个开关(同样、并联工作以分配开关上的电流)。
该电路的运行细节如下:
-转换器的开关频率为80 kHz。
- IC 的电源侧由直流-直流隔离式转换器 RS3K-2424SZ(24 V 输出和3W )供电。
-半桥转换器的功率为6 kW。
同样、为了更好地了解设计、在下方 图 示了电路原理图。









为了更好地了解布局的设计方式、下面展示了布局的一部分、其中展示了与负责逆变器上部开关的栅极驱动器相关的电路。



下面展示了四个开关的栅极波形。
下部开关:
A
每个 IC 的输出上的波形也如下图所示。 在这里的第一个线程中、要求我发送该波形、但因为 那时 我们认为问题已经解决了、所以我完全忘记了发送它。
第一个 IC:
OUTH 输出
第二个 IC:
OUTH 输出
这里显示的所有波形都是在我们的实验室中、在设备全功率运行时保存的。
出现故障时、我们的设备 已经进行 了20个小时的测试。 PCB 所处的金属外壳周围的室温约为50摄氏度。
n´t 没有测量外壳内的室温、但我们估计 它 应该在60摄氏度左右甚至更高。
我们的设备在恶劣条件下在现场运行。 它被装在拖拉机的背面,在一个金属壳内,在阳光下停留数小时,而它是打开的。
您对 IC 可能发生的情况有任何了解吗?
在最坏的情况下、出于测试目的、是否有其他更强大的 IC 可以替代这一个?
n´t:为了解决上面波形中出现的噪声问题、已经进行了新的布局设计、但我们还没有 PCB。