This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25927:关于输出电容器的建议条件

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354416/tps25927-about-output-capacitor-recommend-condition

器件型号:TPS25927

大家好、

我们的客户希望使用此器件以满足以下条件、

输入电压:15V

Iload:max1A

输出电容:6000uF

Cdvdt=0.047uF

在这种情况下、Tdtdv =大约700ms。 因此浪涌电流产生的功率损耗为956mW。 因此在这一功率耗散中、Tdvdt 低于热关断时间@Ta=25C。

 结至环境热阻为45.9 C/W。 热增量约为43.9C。  

我认为我们可以在这种情况下使用该器件。 但建议的条件是最大 Cout 为1000uF。

您能否就上述问题提供您的意见?

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:

    是的、如果环境温度不是很高、则不应发生 TSD。 您提到的电容器应该没问题。

    此致、
    阿鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    感谢您的回复。 我了解。

    为什么在数据表中建议了 Cout 的建议值? 这是否是因为 Cout 还有其他预防措施?

    此致、

    teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama:

    在此器件中、在启动期间、除了 TSD、应该没有其他问题。 由于器件很旧、因此很难准确解释为什么保持该限制。 最可能的情况是、建议使用此限制以缩短启动时间。

    如果没有其他后续问题、请点击 Resolve (已解决)。

    此致、
    阿鲁什