主题中讨论的其他器件:LM5156、 LM51561
您好!
我正在设计一款具有自动切断与恢复功能的75W 反激式转换器、以实现大规模生产。
断续持续发生、但未达到电流限值(已验证变压器电流和 CS 引脚上的电压< 100mV)。
UVLO 上为2.5V、频率为180kHz。
如果我在没有自动切断与恢复的情况下使用 LM5156、设计就能正常工作并达到全功率。
除了电流之外、什么会触发断续?
请提供帮助。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在设计一款具有自动切断与恢复功能的75W 反激式转换器、以实现大规模生产。
断续持续发生、但未达到电流限值(已验证变压器电流和 CS 引脚上的电压< 100mV)。
UVLO 上为2.5V、频率为180kHz。
如果我在没有自动切断与恢复的情况下使用 LM5156、设计就能正常工作并达到全功率。
除了电流之外、什么会触发断续?
请提供帮助。
尊敬的 Fred:
感谢您提供原理图。
在隔离型反激式拓扑中使用 LM5156时、FB 引脚会接地。 这基本上禁用了内部软启动特性。
如果器件在启动后立即进入断续模式、则可能与由于为输出电容器充电而产生的浪涌电流升高有关。
可在次级侧实施人工软启动。
这将限制占空比并避免斜升阶段出现过流。
更多详细信息、请参阅此应用手册:
https://www.ti.com/lit/an/snvaa44/snvaa44.pdf
此致、
尼克拉斯
尊敬的 Fred:
感谢您发送额外信息。
如果在没有负载的情况下没有发生这种断续行为、则是启动期间触发 OCP 的另一个指标。
LM51561器件具有逐周期电流限制(OCP)和断续模式。
如果检测到64个周期的 OCP、则器件将进入断续模式。 这意味着它将在固定的开关周期内关断、同时 CSS 将放电。
更改 CSS 不会对该行为产生影响。
测量 CS 引脚信号时、您将能够看到 OCP 被触发。 它应高于100mV、这是 OCP 的阈值。
第二次软启动应该可以解决此问题。
此致、
尼克拉斯
尊敬的 Fred:
感谢您的反馈。
因此、如果我理解正确、那么启动期间没有高浪涌电流、但器件在启动后仍会进入断续模式?
首先、我会尝试检查100mA 对于应用的一般过高。
当器件在无负载的情况下正常启动时、您是否可以在无负载的稳定状态下运行它、然后缓慢增大负载以查看何时触发 OCP?
我仍然遗漏了输入电压范围和变压器电感与绕组比、所以还不能对设计进行一般性审查。
您还可以使用我们的快速入门计算器工具来检查感应电阻是否合适:
https://www.ti.com/tool/download/SNVC240
此致、
尼克拉斯
输入电压范围为100V 至143V DC。初级电感为60uH、绕组比为4:1、24V 输出、Fsw 为180kHz。
请记住、LM5156 (无断续模式)可使用相同的变压器和电流检测电阻提供24V 3.2A 电压、电流限制为0.011R =>~9A。
最大 在75W 负载下、峰值电流应约为6A。 从屏幕截图中可以看出、重新启动时100mA 负载下的峰值电流低于3A、 之后低于1A。 我将运行一个测试、负载可以在没有断续模式的情况下输出。
尊敬的 Fred:
感谢变压器信息和更新。
我同意该变压器非常适合该应用、并且不应存在违反电流限制的情况。
(LM5156能够在同一应用中支持满负载、可确认这一点)
仍然有可能通过 CS 引脚上的噪声错误地触发 OCP。
我已经在引脚上看到 RC 滤波器的 R31/C31、因此应该已经有一定程度的噪声被滤除。
仍然在检查该应用的负载能力时、您是否可以测量 Switch Note?
我们将在此处看到是否存在任何次谐波振荡或噪声。
谢谢、此致、
尼克拉斯
您好、Niklas、
直接在芯片上缩短 PGND 和 AGND、从而在24V 下实现2.7A 输出电流。 2.8A 时、输出电压降至10V。
尊敬的 Fred:
那么、初始布局没有电源接地和模拟接地连接?
这确实会导致两个接地电平发生变化、因此检测信号可能变得不准确、包括电流检测或开关频率设置。
建议通过一条迹线或通孔连接 ANGD 和 PGND 以避免移位。
根据布局片段、似乎只有接地线迹、没有平面或多边形。
大型接地平面可以改善热行为并降低噪声。
缩短 PGND 和 AGND 是否解决了开路问题、或者电路板上是否仍然存在异常行为?
此致、
尼克拉斯