This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563202:是否可以设计输入为12V 输出的5V3A?

Guru**** 2650475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1356072/tps563202-is-it-possible-to-design-input-12v-output-5v3a

器件型号:TPS563202

您好

是否可以设计输入12V 输出5V3A?

在数据表中、可能会显示在多个图表中、但对于 Web 条目、由于如下所示的温差、因此无法进行设计。

请检查是否可能

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    Webench 工具限制了125°C 处的结温。 我们不建议使器件在高于125°C Tj 的条件下工作、但可以在172°C 处热关断之前工作。

    谢谢。

    此致、

    石屏市