This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782EVM-030:辅助电源

Guru**** 2518040 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, LMG2610, UCC28782, UCC28600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355756/ucc28782evm-030-aux-power

器件型号:UCC28782EVM-030
主题中讨论的其他器件:LMG2610UCC28782UCC28600、UCC28740

客户想知道 UCC28782 + LMG2610是否能够实现以下条件?

PRI:127~373Vdc 至

SEC:VCC 5V/0.8A、功率= 4W

秒:40V~52V (48V) 16W (x 4)、总功率= 16x4 =64W

总功率:68W  

应用:用于伺服驱动器的辅助电源

环境温度:80度

或者是否有合适的解决方案? 谢谢。  

此致

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您联系 UCC28782器件。

    输入电压范围似乎适用于该控制器。

    但我认为缺点之一是多路输出取决于低电平(交叉调节)的调节、 PWMH 希望对具有轻负载的电源轨短路、而另一种希望 Demag 时间在其满载条件下较长。 这时可能会出现混乱、IC 无法决定是以高频还是低频运行。   我想、如果最大负载胜出并导致 PWMH 导通时间变长、那么它将允许反向电流流经 SR。  处于"最佳"状态时、SR 关闭时会生成电压尖峰。   "我的宝贝,你的宝贝。" 这在参考设计中尚未尝试。 一般来说、我都见过有客户把 UCC28600/uCC28740搭配二次控制器用于实现多种输出反激式控制。 如果您有任何问题、敬请告知。

    此致、

    哈里什