This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-CHARGER-GUI:can' t access TI-CHARGER-GUI

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TI-CHARGER-GUI, USB2ANY, BQ25790EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353178/ti-charger-gui-can-t-access-ti-charger-gui

器件型号:TI-CHARGER-GUI
主题中讨论的其他器件: USB2ANYBQ25790EVM

我最近购买了 USB2ANY 适配器来与 EVM 通信。 根据用户手册、我应该使用 TI 网站的 TI-CHARGER-GUI 来操作它。 我当时正在尝试按照说明访问 TI-CHARGER-GUI。 当我点击"在云端评估"按钮时、浏览器会显示一个包含"403 Forbidden "消息的空页面。 我做错了吗? 是否有其他软件工具可以与  USB2ANY 适配器一起使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您在使用哪种 EVM?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 BQ25790EVM。 最初我认为我的浏览器有问题,但它不断发生在不同的浏览器。 我在手机上尝试过-同样的问题。 网站将拒绝加载。 然后我从 Wi-Fi 断开我的手机连接,通过蜂窝连接,它工作! 由于某种原因,您的服务器拒绝连接从我的家庭 IP 地址! 其他 TI 工具可以正常工作、所以我完全迷路了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    您有 TI 帐户吗?

    您是否尝试下载 TI Charger GUI?

    如果您访问以下链接、您会得到相同的结果吗: https://dev.ti.com/gallery/view/BatteryChargers/ticharger_gui/ver/1.4.5/

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    我有 TI 帐户。 我很高兴下载  TI Charger GUI、但我找不到下载链接。 我可以看到的唯一链接是用于拒绝我访问的在线工具。 您提供的链接会得到相同的结果。 整个 dev.ti.com 已被阻止。 我猜测是 TI 的服务器由于某种未知原因阻止了我的 IP 地址。 除通过 dev.ti.com 之外、您是否有办法为我提供 TI Charger GUI 的安装文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我将与 IT 部门联系以解决此问题。 请允许他们有时间回答。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    浏览器带"403 Forbid"消息的空白页面

    很遗憾、这是我们的服务器的一个已知问题:

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1347336/ccstudio-no-access-to-dev-ti-com-403-forbidden

    请提供您的 IP 地址、以便我们确保它已被清除。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当前的 IP 是  98.161.164.197如果我的 IP 发生了变化,我应该与谁联系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供 IP 地址。 我已经向我们的 IT 部门提交了一个勾选的请求、以将其清除。  

    如果再次发生这种情况、请在该论坛中发帖。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已解决! 谢谢 Ki