This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62560:相位裕度确认

Guru**** 2507515 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352392/tps62560-phase-margin-confirmation

器件型号:TPS62560

它可能与谁有关,

我们的产品使用 TPS62560器件将5V 转换为3.3V。

为电阻器和电容器使用不同的乘法器。

您能告诉我相位裕度吗?

如果您有任何建议、请告诉我。


测量电路如下、是否正确?

*我们使用 FRA5087

此致。

三岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mishima:

    感谢您使用 E2E、

    rongqin lai 说:
    根据数据表为电阻器和电容器使用不同的乘法器。

    使用较小的电阻值会降低效率。 使用这样的小电阻值有什么作用? 我建议根据数据表使用以下内容。

    我没有发现电感和输出电容值有任何问题。 这些都在我们的数据表建议范围内。

    rongqin lai 说:
    如果您有任何建议,请告诉我。[/报价]

    TPS62560是一款旧器件、我建议查看我们的新器件、例如

    TPS62843数据表、产品信息和支持| TI.com
    TPS62824数据表、产品信息和支持| TI.com

    rongqin lai 说:
    测量电路如下,是否正确?

    看起来不错、您可以使用10欧姆、而不是100欧姆、我建议使用波特100进行简单测量。

    直流/直流转换器稳定性测量(omicron-lab.com)

    谢谢。此致、

    Moheddin。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moheddin:

    感谢您的答复。

    我知道我们的检查方法是正确的。

    我发现 SW1有一些高于7V 的电压、为了解决电压、我们决定根据 TI 建议更改乘法器。

    当时、我们检查了相位裕度、它具有大约60度。

    忽略了此调查的背景、

    我发现 IC106由于 市场上#1 (SW)-#6 (GND)之间的短路而损坏。

    估算的原因是电路中没有(相位)裕度、并且 无法实现同步、则对 SW 端子施加了大电压。

    因此、我们想知道相位裕度。

    您能告诉我相位裕度吗?

    [case1] Vout:3.3V, r1:8kohm, r2:1.8kohm, c1:1000pF  *电流我们的产品电路

    [CASE2] Vout:3.3v, r1:810kohm, r2:270kohm,  c1:22pF *推荐的数据表

    谢谢。此致、

    三岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Mishima:

    感谢您分享更多信息。

    当时,我们检查了相位裕度,它的相位裕度约为60度。

    相位裕度看起来不错、但似乎没有、这会导致 #1 (SW)-#6 (GND)之间发生短路

    您能告诉我相位裕度吗?

    [case1] Vout:3.3V, r1:8kohm, r2:1.8kohm, c1:1000pF  *电流我们的产品电路

    [CASE2] Vout:3.3v, r1:810kohm, r2:270kohm,  c1:22pF *推荐的数据表

    [/报价]

    我可以进行测量、但需要一些时间、因为手头没有此器件的 EVM。

    一般而言、我认为这个问题不是由器件的相位裕度引起的、因为60度看起来对我来说很好、如果相位裕度太低、在这种情况下可能会出现一些振荡、这可能会导致器件故障。

    您能提供发生故障时运行条件的更多信息吗?

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moheddin:

    感谢您的评论。

    >一般而言,我不认为这个问题是由于设备的相位裕度,因为60度看起来对我很好

    相位裕度大约是我们的代理商在几年前测得的60度。

    我们检查了他们的报告、但没有清除测量点。

    我们需要再次重新测量相位裕度。

     

    >您能为我提供更多关于故障发生时的运行状况的信息吗?

    1)我们从未在制造过程中发现 IC106出故障。

    2)我们发现 IC106破损的症状,当去势(市场上的第一个打开)

    3)我们 更换了退回产品的 IC106,但症状未再次出现。

    据我了解、您没有 EVM (评估板)、能否通过 TINA 应用让相位裕度加倍?

    非常感谢您的支持。

    谢谢。此致、

    三岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mishima:

    我知道您没有 EVM (评估板),您能否通过 TINA 应用程序提高相位裕度?

    为了获得更实用的结果、我更喜欢 EVM、我订购了 EVM、并将在3到4天内获得、我一拿到 EVM、就可以进行测量、并向您提供结果。

    我发现 IC106由于 市场上#1 (SW)-#6 (GND)之间的短路而损坏。

    我想这与 VIN 或 SW 上的较高电压尖峰有关、这会使 LS-FET 损坏。 不管怎样,让我做测量,整理假说。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Moheddin:

    感谢您的合作与理解!

    >我想这与 VIN 或 SW 上较高的电压尖峰有关、导致 LS-FET 损坏。 不管怎样,让我做测量,整理假说。

    当我尝试向 Vin 输入高电压时、高电平和低电平 FET 发生了短路。 因此、这种情况与市场问题不符。

    由于向 SW1输入高电压、低 FET 短路。

    无论如何、我等待您的测量。

    谢谢。此致、

    三岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Mishima:

    我将在完成测量后向您更新信息。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    对不起、我错了乘法器。
    您能测量以下内容吗?

    [case1]  Vout:3.3V, r1:8kohm, r2:1.8kohm, c1:1000pF  *电流我们的产品电路

    [CASE2] Vout:3.3v, r1:810kohm, r2:180kohm,  c1:22pF *推荐的数据表

    此致、

    三岛市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mishima:

    不幸的是,莫希丁今天已经结束,但他将提供结果与新的设置下星期开始。

    此致、

    SEPP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mishima:

    我进行了稳定性测量、但没有发现情况1和情况2都有任何问题。

    我认为、SW 引脚或 Vin 引脚上的高电压尖峰可能是导致该故障的原因。

    谢谢。此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Moheddin 

    感谢你的评分

    您能否告诉我这两种情况下的波形数据或相补角值?

    在确认之后,我想解决这个问题。

    谢谢。此

    致、 三岛市
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mishima:

    [Case1] Vout:3.3V,r1:8kohm,  r2:1.8kohm,  c1:1000pF *当前我们的产品电路[/报价]

    相位裕度= 58°增益裕度=-16dB

    [CASE2] Vout:3.3V, r1:810Kohm, r2:180kohm,  c1:22pF *推荐数据表

    相位裕度= 48°增益裕度=-16dB  

    所有测量均使用 TPS62560EVM-330评估板执行| TI.com

    谢谢。此致、

    Moheddin。

    [/quote]