请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62913EVM-077 主题中讨论的其他器件:TPS62913
大家好、 EVM 文档中提供 了 测量所示波特图所需的修改说明。
描述不太清楚电路是如何被修改的。 是否有 原理图显示修改后的电源板的外观。 方向是在电阻器 R5上注入一个100mV 信号、并在 R8上添加一个欧姆电阻器、该电阻器实际上会使 R5缩短。
有人能告诉我这种环路测量是如何使用网络分析器完成的吗?
谢谢,Bertram