This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A80:TPS7A80引脚6 (NR)输出电压在手触摸后波动

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355363/tps7a80-tps7a80-pin-6-nr-output-voltage-fluctuates-after-being-touched-by-hand

器件型号:TPS7A80

如标题中所述、TPS7A80电压稳压器在手动触摸后的输出电压波动。

输入电压为5V、输出电压为3.3V。

但是、如果婴儿手触摸输出引脚(引脚6)、则输出电压会上升到4.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否共享原理图和布局?