This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61322:用于(BLE)无线电板的滤波器设计?

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355828/tps61322-filter-desing-for-a-ble-radio-board

器件型号:TPS61322

尊敬的 TI 团队:

我们正在考虑将上述器件视为升压转换器、以驱动 LED 电路(< 150 mA、5伏输出、1.8至3、6V 输入、根据 WEBENCH 设计)。 将很少使用这些 LED、升压转换器也是如此。 但由于电路板还包含(BLE)无线电、因此我们希望花费一些额外的滤波、以确保升压转换器对无线电性能的影响尽可能小。 在这种情况下是否有一些"良好做法"适用? 我们至少应该预见 (并在需要时组装)的任何滤波器电路建议? 欢迎提出任何建议。

此致

乌尔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ulf:

    此设备的专家本周即将休假、她一回到办公室、我们就会回来与您联系。

    此应用手册可能对您的问题有所帮助。

    www.ti.com/.../slvaf30.pdf

    此致、

    内森