This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25730:未使用 I2C 引脚时的功能

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1343337/tps25730-functionality-with-unused-i2c-pins

器件型号:TPS25730

你好

我在查看 TPS25730的数据表时曾经询问过如何使用 ADCINx 输入来设置器件的电压和电流限制。

在我的系统中、我不使用该器件为电池充电、因此我假设我采用这种电池电量耗尽配置。 在该配置下、数据表中的以下片段表示 无论连接的供电方提供的电流大小如何、器件始终启用接收路径、并且 USB PD 会在配置加载到无电电池配置中之前禁用。 这意味着什么? 采用这种无电电池配置是否会限制我利用此电压/电流限制功能的能力? 为了适应此电池电量耗尽模式、我是否需要对设置进行任何调整?

注意 :在我的 特定实现中,I2C 引脚不会连接到设备来设置这些值。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:  

    由于美国度假、请给我们一些时间来回复此问题。 我会在下周早些时候提供反馈!

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    完全理解、您今天能否回到我这里、谈谈这个主题吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:  

    感谢您的耐心。  

    当 TPS25730首先从 VBUS 进行引导时、在短时间内、它将处于"AlwaysEnableSink"(5V 受电方)、直到它从 ROM 完成其引导过程。 之后、它将根据设置的 ADCINx 配置运行。  

    请告诉我是否需要进一步澄清!

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    感谢您的回答。

    快速跟进、它处于"AlwaysEnableSink"模式的持续时间是多长?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:  

    让我与团队核实一下、并就此返回给您!

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    您有这方面的更新吗? 我的客户刚刚进行了跟进、正在寻找答案。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jackson:  

    对于延迟响应道歉、器件处于"AlwaysEnableSink"模式的大致时间为307ms、请参阅以下波形:

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林