This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:数据表中采用 DRB0008A 和 DRB0008B 封装、但器件号相同

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355793/tps61042-drb0008a-and-drb0008b-packages-in-the-datasheet-but-same-part

器件型号:TPS61042

您好!

我已经使用 TPS61042DRBR 设计了一个器件、并采用 DRB0008A 封装进行了布局、因为我们在用于其他 TI IC 的库中进行了这种布局。 我没有注意到数据表中有两种不同的 封装形式、即 DRB0008A 和 DRB0008B、但没有任何器件型号差异、也没有理由看到有两种不同的封装。

我们在 EMS 上生产了10个原型,他们没有抱怨(我不知道他们为这10台 PC 提供了什么包装)。

我们将相同的设计发送给了另一个 EM、该 EM 抱怨说 他们获得的 TPS61042DRBR 采用了 DRB0008B 封装。 我告诉他们无论如何都要尝试焊接它们、因为使用的8个引脚是相同的、但外露焊盘不同。

在 TPS61042DRBR 的主页上、 顶部 IC 图片为 DRB0008A:

https://www.ti.com/product/de-de/TPS61042/part-details/TPS61042DRBR

但同一页面上的封装目录具有指向 DRB0008B 的链接:

https://www.ti.com/lit/ml/mpds118k/mpds118k.pdf

我们现在都感到困惑。

此致

吉恩-马克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jean-Marc:

    以后只有 DRB0008B 将出厂、DRB0008A 封装将停产。

    Br

    帕特里克