This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:96V 50A DC 转换器

Guru**** 2518070 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, PMP21943, LM5170, LM5171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350851/lm5170-96v-50a-dc-dc-converter

器件型号:LM5170
主题中讨论的其他器件:UCC2897APMP21943、、 LM5171

尊敬的 TI 团队:

我们有以下要求、您能仔细阅读并向我们推荐 TI 的最佳器件型号吗?

要求1:

输入电压:20-35 (或28V)直流

输出电压:隔离式24DC 输出
输出电流:10A 连续


要求2:

输入电压:20V - 35V (NOR 28V) DC

输出电压:非隔离式96V DC 输出
输出电流:50 - 60A 连续电流


对于以上两项要求、请提供最合适的器件型号。
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    请为要求1创建新主题、您可以使用 UCC2897A 启动新主题。

    对于要求2、您可以使用 LM5170。 您 需要使用外部栅极驱动器、因为96V 太高。 请参考 PMP21943。

    您也可以考虑继承 LM5170的 LM5171。

    此致、

    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng:
    我已经介绍了 LM5170/71或 PMP21943、但这些文档中没有96V 60A 解决方案。
    您能否分享使用96V 外部栅极驱动器等与60A 配合使用的确切文档/参考?
    注意:我们有 PMP21943文档、但其中没有提到96V 60A 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shankar:

    -48V 至+48V 的转换实际上与48V 至96V 的转换相同、前提是使用-48V 作为 GND。 区别在于输入/输出连接。

    而且可轻松堆叠更多 LM5170以支持90V/60A。

    此致、

    峰值