This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25910EVM-854:GUI

Guru**** 2537350 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25910, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352778/bq25910evm-854-gui

器件型号:BQ25910EVM-854
主题中讨论的其他器件:BQ25910BQSTUDIO

团队好,

我遵循 EVM 指南、但 BQ25910无法正常工作。 我从网站下载了 Bqstudio 测试版本并选择 bq25910EVM.bqz、但 bq25919选项卡为空白、是软件还是.bqz?哪里可以下载 Bqstudio 稳定版本?谢谢

BRS

假设

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已给出:

    遗憾的是、在 BQSTUDIO 几年前更新后、该 GUI 无法正常工作。  您将需要使用2个单独的 BQZ、一个用于 BQ2589x 器件、另一个用于 BQ25910。  试用这款适用于 BQ25910的器件:

    e2e.ti.com/.../Charger_5F00_1_5F00_00_2D00_bq25910.bqz

    我记得其中一个位是反向的、例如 GUI 可能会说充电已启用但不启用。  我目前没有 BQ25910EVM、或者我可以为您进行测试。  我要订购 EVM、但离我拿到 EVM 还有几天时间。  请告诉我这是否起作用。

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我使用 BQ2591evm。 bqz 按照 EVM 指南将25989D 写入 HIZ、然后使用 bq25910.bqz 设置 BQ25910、但仍然没有电流。  谢谢。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否分享一些您已修改以尝试开始充电的寄存器的屏幕截图以及您用于编辑寄存器的 BQZ 文件?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    请查看所附文件。 谢谢。

    BRS

    Givene2e.ti.com/.../BQ25910-EVM.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您的寄存器读数表示输入不是良好的电源、并且您的 EN_CHG 位为0。 在写入充电电流、启用充电并将适配器连接到 VBUS 之后、请读取寄存器并分享一张屏幕截图、以验证适配器是否为良好的电源并且您可以看到充电电流。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    请见下文。 在电源正常并启用充电后、仍然看不到充电电流。 VIN=9V、VBAT=3.8V。  

    BRS

    假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    看起来充电器已检测到终端、您在启用充电后能否共享 VBAT 电压波形?

    您是否具有可导致提前终止的显著线路电阻?

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wyatt:  

    如果是、我将禁用终端并查看结果。  

    BRS

    假设