This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 负载开关建议 TPS61252:

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61252, TPS61299, TPS55289, LM10011, TPS55285, TPS22810, TPS22996, TMUX2889

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351768/load-switch-suggestion-tps61252

器件型号:TPS61252
主题中讨论的其他器件: TPS61299TPS55289、LM10011TPS55285TPS22996、TMUX2889TPS22810

尊敬的 TI

我是负责硬件工程师的 Seunghyeon yun。

我们有新的便携式设备计划。

我希望您在器件选择方面提供帮助。

升压转换器部件(升压转换器、降压-升压转换器)如下所示。


-------------------------------------------------------
VIN=0.5V~3.6V

输出电压=最大值 5.5V~6.0V

Current =最大200mA 低于
-------------------------------------------------------

数据表中没有明确的说明。

因此很难选择合适的器件。

目前正在审查的部分如下。

应选择哪些器件?

TPS61252
TPS61299
TPS6122x
等等 (您的建议)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    我编辑产品要求。

    -------------------------------------------------------

    VIN=0.5V~3.6V

    输出电压=最大值 5.5V~6.0V

    电流= 无关。(100mA)

    -------------------------------------------------------

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 成贤:

    是  Vout =最大值。 5.5V~6.0V 意味着您需要 IC 输出6V 或只需要承受6V。

    我认为 TPS61252和 TPS61299都可以满足您的要求。 TPS61299是 更好的 选择、因为它具有95nA 超低 Iq 和远比以前更好的轻负载效率。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI

    我需要一个电压可变而不是输出电压固定的转换器。

    我们需要一个可编程电压输出升压转换器

    并且元件的输出必须支持高达 Max6.0V 的电压。

    (我们可能可以调节使用大约3.0V 到6.0V 的输出电压。)

    您会推荐哪些器件?

    它与您提到的器件是否相同?

    请查看我们的概念器件。

    它们具有固定输出属性吗? (TPS61252、TRS61299)

    (如果您是对的、我们将无法使用它。)

    此外、我还想获取适用于 DPDT 的推荐器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 成贤:

    由于占空比限制、单级升压转换器很难实现0.5Vin-6Vout。 此外、我们的 IC 内部电路在启用之前需要通过 Vin 或 Vout 引脚供电、因此也很难实现0.5V 启动。 为了构建解决方案、我们要确认:

    • 您是 需要0.5V 来启动、还是需要  在 IC 已开启后将输入电压降至0.5V。
    • 未启用升压功能时、您是否具有任何其他电源轨。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的特拉维斯·王

    我们计划使用 VBAT (VPWR)作为升压转换器的源。

    (请参考上面的方框图)

    所以我预计输入电压最低为3.0~3.3V (截止电压)。

    如果有、请推荐可用的升压。

    (我们仍需要使用 Max. 输出电压高达6.0V。

    我将等待您的答复。

    谢谢。

    关于

    云洛马尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Romualdo:

    可以在不需要0.5V 输入电压的情况下运行。 那么您可以选择 TPS61252。

    该器件没有 I2C 块、因此您需要阅读本应用手册:如何动态调整电源模块输出电压(TI.com)

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的特拉维斯·王

    正如我提到过的、我们应该能够编程地控制 Vout 电压。

    但是、您建议的器件是固定的输出电压。

    该器件(TPS61252)仅针对初始(启动) Vout 进行调节。

    请向我们推荐符合我们要求的器件。

    ---------------- -------------------------------------------------------

    VIN=3.0V~3.6V

    VOUT = 3.0~4.0V 至6.0V (可编程)

    -->我认为以上功能需要 I2C 控制。

    ------------------

    谢谢。

    此致

    Romualdo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Romualdo:

    应用手册中描述的一样。 您可以通过 MCU DAC 或 PWM 动态调整输出电压:

    ti.com/lit/an/slva861/slva861.pdf?ts = 1713775359327&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.bing.com%252F

    如果您没有 DAC 或  PWM、则可以选择成本更高的 TPS55289或 TPS5585。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的特拉维斯·王

    感谢您提供详细信息。

    我有一些问题。

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    您是说如果没有 DAC 或 PWM、我们必须使用 LM10011进行电流控制吗?

    1) 1)那么、我们使用哪个器件来提供电压电流?


    您说我们没有 DAC 或 PWM 时可以选择 TPS 55289或 TPS5585。

    但切尔不是项目。 (TPS5585)

    2) 2)可能、我认为器件型号错误。

    请检查一下。

    3)在 TPS61252或 TPS61299、为了控制输出电压电平、我们使用 FB 引脚(ADC 输入)。

    那么、根据 VFB 值、Vout 值是多少?
    (Vout 与 VFB 映射表)

    您提到的应用手册(SLVA861文档)中没有信息

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    谢谢。
    此致
    罗穆阿尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Romualdo:

    1) 1)应用手册 以 LM10011为例、但只要具有外部分压器(FB 引脚)、该设计就适用于所有器件。

    2)很抱歉我输入了错误的内容。 即 TPS55289或 TPS55285。

    3) 3)我可以为您进行 Excel 计算。 请 发送电子邮件至 travis-wang@ti.com 、以便我可以使用随附的计算工具给您回复。

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的特拉维斯·王

    感谢您的回答。

    如果我们使用您推荐的转换器(TPS61252、TPS55289或 TPS55285)、您能推荐任何可用的 DP4T 吗?

    有关 DP4T 的建议、请参阅方框图。

    此外,我仍无法搜索 TPS55285数据表。

    谢谢。

    此致

    云洛马尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Romualdo:

    我将此主题转发给负载开关的支持团队。

    对于 TPS55285、该部件 尚未发布。 我将在之前的电子邮件中循环使用此部件的支持团队、以便您可以询问他们有关详细信息。  

    此致、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Travis、

    尊敬的 Romualdo:

    我推荐双通道负载开关 TPS22996。 不过、在这里需要注意的一点是、该器件的建议工作电压高达5.5V、最大绝对值为6V。 如果开关长时间在5.5V 以上运行、建议改用2个 TPS22810、因为它具有更高的工作电压。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick Shalton。

    感谢您的答复。

    我知道 您的产品可以单独控制。 好的、我有一个查询。

    在您看到我们的方框图时、

    我们需要通道之间大约6.0V 的电压差。

    因此、当一个通道固定6V 输出时、其他通道是否可以设置0.0V (GND)?

    在  TPS22496的内部方框图中、当它处于关闭状态时、它看起来像一个悬空状态。

    我需要更多的解释。

    另外, tmux2889怎么样

    (如果通道可以单独控制、II 认为还不错。)

    谢谢。

    此致

    云洛马尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romualdo:

    禁用 TPS22996通道后、会将一个下拉电阻连接到输出端、使其放电至0V、因此处于已知的0V 状态。 如果输入在较长时间内大于5.5V、我仍然不确定是否使用 TPS22996。 TPS22810也具备此功能。

    如果运行时间较长、只要电源电压<= 5.5V、TMUX2889部件也可以工作。

    谢谢。

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick Shalton。

    感谢您的答复。

    但是、您所附的图片已损坏。

    因此、我无法看到它。

    再加载一张图片。

    谢谢

    重新分级

    云洛马尔多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Romualdo:

    在此抱歉、我们曾指出 TPS22996数据表方框图中的 QOD 功能。 请见下方。

    谢谢。

    帕特里克