This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:BQ25170在 IN 到 OUT 短接后出现误差

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355883/bq25170-bq25170-error-after-shorting-in-to-out

器件型号:BQ25170

我能够通过几个充电/放电周期运行 BQ25170、该器件运行正常。  我们需要获得 CSA 批准、他们将运行的测试之一是对短路并确认充电器停止充电。  那么、我执行了该操作、它确实停止充电。  BTW、IN 为5V。  我删除了短路内容、认为充电器将恢复正常运行、相反、它现在卡在错误状态、并在 STAT 引脚上以1Hz 的切换频率进行指示。  我已尝试将 TS 引脚切换至接地、已对整个装置重新开启电源、并且无法使充电器脱离错误状态并恢复充电。  我在 OUT 引脚上确实注意到了一些有趣的事情。  betweene2e.ti.com/.../1121.tek00016.tif 蓄电池电压出现波动、电压似乎略高于4.2V 左右。  BTW、VSET 为27K (4.2V)。  我现已附上 OUT 引脚的示波器快照。  根据 FMA 对这部分的分析、用低于5.5V 的支承不应损坏部件。  不清楚如何摆脱错误状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diane

    示波器捕获看起来像是无电池情况、充电器为输出电容器充电至4.2V、然后放电至充电点-请参阅数据表中的图8-3。

    需要检查的一点是电池。

    电池保护模块可能跳闸并关闭充电路径。

    电池将需要放电才能复位保护模块以启用充电路径。