This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2117:电流消耗

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100, TPS2117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354925/tps2117-current-consumption

器件型号:TPS2117
主题中讨论的其他器件:LM66100

尊敬的团队:  

我的客户想使用以下概念。 它们的主要关注点是电池的电流消耗< 1uA。 请回顾以下概念、并告诉我您的意见。  

正常工作 无负载

1. VIN1(初级):3.3V 系统电压  

2. VIN2 (二级): 2 ~ 3.3V 电池电压  

在上述情况下,上部 FET 接通,下部 FET 关断。  

在这种配置下、VIN2电池的电流消耗是多少?  最大0.08uA,VIN2待机电流(红框)。 对吗?  

系统电压丢失,无负载  

1. VIN1(初级):0V 系统电压  

2. VIN2 (二级): 2 ~ 3.3V 电池电压  

在上述情况下、上部 FET  关断、下部 FET 导通。  

在这种配置下、VIN2电池的电流消耗是多少?   最大4.5uA, VIN2 静态电流(绿框)。 对吗?

 如果两种情况下的电流消耗均超过1uA、则客户无法使用此概念。 是否有任何建议概念来满足客户要求?  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nam、

    感谢您与我们联系。  

    对于第1种情况、这是正确的。 电流将为0.08uA。

    对于情况2、 Vin1应介于1.6V 和5.5V 之间。 将 Vin1设置为0V 将超出建议运行条件。  如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用、器件可能不会完全正常运行、这可能影响器件的可靠性、功能性和性能并缩短器件寿命。 如果 Vin1设置为至少1.6V、则它将为4.5uA+任何负载电流。

    如果您可以选择更大的电源、我建议使用2 lm66100 降低静态电流消耗。

    谢谢。

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!  

    感谢您的评论。  

    如果您可以选择较大的电源,我建议使用2 lm66100 降低静态电流消耗。

    您认为更大的电源是什么意思? TPS2117的 Imax 4A、而 LM66100的 Imax 1.5A。 哪个是更大的电源?  

    我 在如下所示的其他帖子中已经请求了有关 LM66100的类似问题、但我尚未获得反馈。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1354894/lm66100-shut-down-or-leakage-current 

    请查看并告诉我您的意见。  

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nam:

    选择较大电源的含义是、如果只需优先考虑电压高于另一电源的电源、LM66100将是一个不错的选择。

    谢谢。

    萨姆