This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2120:SEL 功能

Guru**** 2514845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1349250/tps2120-sel-function

器件型号:TPS2120

您好!

我们设计了一种产品、使用了前面提到的作为两种电池选择器 的 IC (见下图)、其中 EXT_BATT 为12V 电池、INT_BATT 为7.4V。
该产品处于开发 过程中、我们已经在等待 PCB 的原型送达、但在我们获取产品之前、我们需要确认该配置是否真正有效。  
SEL 引脚通常会下拉、从而选择 INT_BATT、并且当满足开关电池的条件时、MCU 会将 SEL 引脚拉至高电平以切换到 EXT_BATT。
 提前感谢您的支持与此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿克里斯托弗,

    正确。 它应按预期工作。

    谢谢。

    萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sam Isaac、我刚刚测试了这个电路、由于某种原因、它选择 IN2作为默认电源、其中 SEL 引脚为低电平、即使我将 SEL 引脚拉至高电平、在连接两个电源的情况下、它也不会改变电源、它保持 IN2不变。 为什么会发生这种情况、有任何建议?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Christopher、  

    因此 SEL 引脚不会自动更改它选择的输入:
    如果 SEL 为低电平且 PR1为高电平、则选择输入1。

    如果 SEL 为低电平且 PR1为低电平、则选择更大的电源。

    如果 SEL 为高电平且 PR1为低电平、则在输入有效时选择 IN2。

    在您的情况下、PR1接地、这会导致选择 IN2或选择更大的值(在本例中为 IN2)。

    请建议使用 PR1连接到需要使用分压器优先处理的2个源之一。

    请参阅下表:

    谢谢。

    萨姆