This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21750:能否在100%占空比(常开)下使用?

Guru**** 2517730 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355968/ucc21750-can-this-be-used-with-100-duty-cycle-always-on

器件型号:UCC21750

是否可以通过将 PWM 信号置于100%占空比来使 UCC21750用于常开应用?

如果不能、是否有不同的栅极驱动器可以实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、UCC21750也可用作100%开启模式。  这是什么应用、在开关电压和电流方面有何系统电源要求?

    此外、UCC21750是10A 栅极驱动器、该驱动器是最终应用所需的吗?

    谢谢

    萨西