请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQSTUDIO
如果 我想在 PF 中启用 SUV 功能、则不使用 BQ40Z50芯片的 FUSE 引脚接地、而在 BQStudio 的上部计算机中仅设置 Settings:Enabled PFA、将 SUV 设置为1、将 SUV 阈值设置为2000mV。 您是否需要配置任何其他内容? 为什么当电池电压达到2V 以下时、FET 不关断?