This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:SUV

Guru**** 2581505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1355516/bq40z50-r1-suv

器件型号:BQ40Z50-R1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

如果 我想在 PF 中启用 SUV 功能、则不使用 BQ40Z50芯片的 FUSE 引脚接地、而在 BQStudio 的上部计算机中仅设置 Settings:Enabled PFA、将 SUV 设置为1、将 SUV 阈值设置为2000mV。 您是否需要配置任何其他内容? 为什么当电池电压达到2V 以下时、FET 不关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以发送电量计设置的.gg 文件和 SUV 的日志文件、尝试由电量计触发? 这将使我们能够精确指出 SUV 保护未触发的原因。

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺