This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:并联2锂离子电池配置不能提供适当的输出电压

Guru**** 2813465 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25886, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352024/bq25886-parallel-2-li-ion-battery-config-not-giving-proper-output-voltage

器件型号:BQ25886

您好!  

我不熟悉 TI 电源管理系列。 我制作了一个定制板,有2节并联锂离子电池(3.7V 5200mA )和 VBUS 上的 USB-C I/P (适配器规格5V, 2A)

但从 SYS 引脚获得3.1V 的 O/P、下降约为400mV。 同时附上电路原理图作为参考。

在不同引脚上观察到的电压电平和状态

VBUS: 引脚上保险丝(F1)之前4.9V 和4.2

系统: 不充电时为3.1V、充电时为4.2V

TS:  2.5V (注意:我不使用 NTC 热敏电阻、而是连接了10K)

BAT+:  3.6V

软件:  4.1伏

STAT:  LED ON

PS:  LED ON


请查看原理图、并告诉我为什么 O/P 上会出现压降


此致、

D·M·达尔米特


   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    BQ25886设计用于2节串联锂离子电池、具有更高的输出电压、且采用升压开关设计。  如果要并联对两节锂离子电池充电、降压设计会更好。

    请查看以下几款器件:

    1.) BQ25300 独立型1节电池降压

    2.) 具有电源路径的 BQ25616独立型1节电池降压转换器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bill 快速回复。

    现在,我正在使用7.4 V 2200 mA battery (2S),并且似乎电池充电太慢

    基于共享原理图的当前硬件更改:

    • 在 SYS 引脚上放置44uF 电容器
    • D+/D-短路以获得最大输入电流(3A)
    • Rchgset (R5)从5.76K 更改为7.5K、以获得最大充电电流

    在 SYS 引脚上无负载连接时、观察到的不同引脚电压和状态:


    Vbus:5.1V,TS = 3.2V,SW:0V,SYS:6.74V,STAT:LED 关闭,PG:LED 关闭

    请提供指南以确定并解决问题。

    此致、
    D·M·达尔米特  

    -  
     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dharmit

    仔细检查 TS 引脚上的电压、并验证是否已连接10k NTC。

    原理图是否也有任何更改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    我未使用热敏电阻、而是在 R6上焊接了10K 电阻器。 您在原理图中注意到、TS 引脚上使用的分压器包含用于 VBUS+5V 和 VREGN 的跳线 JP3。  

    电压@ TS 引脚

    带 VBUS+5V:3.2 V

    带 VREGN:0V  

    还有一点、我注意到、如果连接3.7V 电池、VREGN 为5.1V、而连接7.4V 电池时、VREGN 不会生成。

    此外、关于原理图变更、以下是先前共享的原理图变更  

    • 在 SYS 引脚上放置44uF 电容器
    • D+/D-短路以获得最大输入电流(3A)
    • Rchgset (R5)从5.76K 更改为7.5K、以获得最大充电电流







  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharmit:

    感谢您提供更多信息、我们将在明天一天结束时进行了解并作出回应。

    此致、

    怀亚特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Dharmit

    VREGN = 0时、该电压应为5V、并在 SW 引脚上具有一些开关。   

    您是否可以在启动时捕获 VREGN 的示波器捕获?  检查它是否启动然后停止。

    还提供了 SW 引脚的示波器捕获。  是该开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill

    在不同引脚处查找请求的示波器捕获

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dharmit

    启动行为有问题。

    器件将在启动时测试电源是否不佳、可能会看到输入出现问题。   

    在两张照片中,它看起来像 VBUS 有点低。

    您是否可能在输入或输出端配备电流表、这将导致压降和问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bill、

    我正在使用标准5V 3A 适配器、每个捕获中的 VBUS 电压(在 C2处测量) 约为5V、捕获期间没有连接电流表。 BQ25886似乎未通过源鉴定。 建议您进行故障排除并确定问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dharmit

    我尝试使用 EVM 在示波器捕获中复制启动行为。  电池电压是多少? 系统负载?

    此外、还在保险丝 F1 (OZCJ0012FF2E)上检查了一下、它的电阻为1.4欧姆、值得注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
         我们的测试对象 空载 中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Dharmit

    您已经关闭了帖子-在哪里可以解决该问题?