This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5168:LM5168P 或 LM5168F?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5168, LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1215043/lm5168-lm5168p-or-lm5168f

器件型号:LM5168
主题中讨论的其他器件: LM5180

我将使用 LM5168构建一个小型 Fly-Buck 电路。 此电路用于备用电池/睡眠模式、在此模式下、我需要隔离式12V 和非隔离式12V。 在备用模式下、初级侧的功耗小于50 μ A、而次级(隔离式)的功耗远小于50 μ A。

LM5168F 专用于 Fly-Buck、运行于 CCM 模式、而 LM5169P 将在非常低的负载条件下切换至脉冲跳跃。 后者将在备用模式下实现低得多的功耗。 因为我知道次级侧使用的电流总是远小于初级侧、而 LM5168P 也可用于 Fly-Buck?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Thomas:

    对于 Flybuck 设计、我们希望确保 CCM 运行(真关断时间)。 话虽如此、请选择 F 可订购产品。 或者、对于较低的静态电流、您可能需要考虑 LM5180。