This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750与 Si Labs CP2102N USB-UART 桥的共存

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206836/tps25750-tps25750-coexistence-with-si-labs-cp2102n-usb-uart-bridge

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: TUSB320

我将 CP2102N 用作 USB-UART 桥、恰巧进行 BCS1.2检测(如果我将 TPS25750用作充电器、我不打算使用这种检测)。

我需要将 USB 数据线馈入 CP2102N、但 TPS25750也需要这些数据线。

我能把它们连在一起吗? 或者我是否需要以某种方式连接 USB 开关?

我怀疑我需要一个 USB 开关、但希望获得正确方法的建议。

仅供参考、功率会小于15W、因此可能 USB 数据线不需要进入 TPS25750、我可以仅使用 CC1/CC2线?

我有一个2节电池应用、其中有一个 USB-C-UART 桥馈入处理器。  

对于电池充电、我希望通过 USB-C 连接器以大约1.6A 的电流为电池充电(因此小于15W)、但如果使用 USBA 转 USB-C 电缆、则充电时间更短、并且只能提供低电流。

谢谢。

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    我正在调查此问题、并将在周一之前提供回复!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Brandon

    对于后来的型号,我将需要 PD (>15W),因此我的问题仍然与我相关。

    但是、对于我的初始型号、我一直认为、如果我需要<15W 的 TUSB320可能是一个更简单的解决方案?

    使用 USB-A 转 USB-C 适配器电缆时、CP2102N 可以执行 BCS1.2检测?

    那么我需要一个2节电池充电器 IC。

    无论如何建议是受欢迎的。  

    谢谢 Brandon。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    当然、我提供原始时间线的回复!

    此致、

    布兰登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    由于我几个星期都不在办公室,很抱歉迟迟不作回应。  

    这里有几种选择、因为 TPS25750是 PD 而不是 Type-C 控制器、从技术角度而言、您可能不需要通过 PD 提供 BC1.2支持。  

    方案1:不要将 D+/D-线路连接到 PD、而是使用 CC 线路协商15W 协议(5V、3A)。

    方案2:将 D+/D-连接到 PD 以支持 BC1.2 (供参考、TPS25750目前不支持 BC1.2、但不久将添加此功能)。

    选项3:不要将  D+/D-线路连接到 PD、并使用 具有 BC1.2功能的 USB-UART 桥接器 IC。

    此致、

    布兰登