This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:/ LP50xx 范围:正常模式电源电流与 IREF 间的关系

Guru**** 2509005 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5813, LP5811, LP5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213047/lp5030-lp50xx-range-normal-mode-supply-current-vs-iref

器件型号:LP5030
主题中讨论的其他器件:LP5811、LP5813

您好!

我们计划使用该器件来驱动由电池供电的 RGB LED 的数量。  对于我们的应用的"夜间"模式、静态电流非常重要、需要为昏暗、可配置的彩色 LED 提供长达数小时的配置。  参阅数据表、我们似乎无法利用"省电模式"、因为我们的应用需要 x2个 RGB LED 持续点亮(尽管每个~20-40uA)。 请参阅数据表、我们可以看到正常模式电流在6 -10mA (每个 OUTx 的 LED 电流为10mA)下进行了规定。  这对于我们的例子来说太高了、因此 我们想知道这是扩展到 Iref 还是保持相对恒定。  如果这可以很好地降低工作电流、那么为夜间模式提供一个高值开关设置电阻器将会很简单。  您能否提供正常模式电流与 IREF 或任何其他静态电流优化或控制的详细信息?  

谢谢  

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris,

    我‘m 今天不在办公室,稍后我会回复您。

    谢谢!

    江利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    对于您的要求和应用、我认为我们有一款新器件非常合适。

    该  器件称为 LP581x 系列、具有集成的升压功能和极低的静态电流(低至900uA)、是电池应用的理想器件。

    此外、LP5811/3只需4个输出引脚即可驱动多达12个 LED、因此它也可以最小化 尺寸。

    它还具有非常奇特的自动动画功能、没有 MCU 控制、将有助于省电。

    如果您对该设备感兴趣、我可以 通过电子邮件为您提供更多信息、因为该设备现在不是 APL。

    如果您仍然认为 LP50xx 是更好的选择、请告诉我、我将帮助您解决您的问题。

    谢谢!

    伊夫·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的想法  

    根据您提供的信息、LP5813很有趣。  不过、TI 未列出此产品?

    是的。  如果您能通过电子邮件获得更多信息、我们将不胜感激。  不确定 APL 是什么意思? 这是否意味着它是一款尚未发布的新产品?  我们正努力控制材料成本、因此这款发动机需要具有竞争力。  减小封装尺寸和改进 PCB 布线会非常感激

    我们目前正在构建开发电路板 PCBA 以测试 LP5030。  我们的备份计划是针对"夜间模式"禁用 RGB 驱动器、并通过开漏驱动器添加一个非常基本的电阻压降网络、以便在固定(但较低) LED 正向电流下为我们提供三种颜色。  不是很好、有点乱、但可以用最少的 BOM 成本来满足我们的简短要求。  另一条路线可以通过 Neopixel 字符串、例如 SK6812。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我们的器件 LP581x 系列将于23年第四季度向市场发布、如果您对此感兴趣、我可以向您介绍一页、请给我您的电子邮件。

    对于 LP5030问题、如果您不需要使用高电流、您可以将其设置为省电模式、或者在不使用 Chip_EN = 0时设置它来节省功耗。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    向 DM 披露电子邮件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    考虑到 LP581x 系列将于23年第4季度发布上市、我不知道它是否符合您的日程安排、所以我们是否需要首先讨论 LP5030的问题?

    或者、如果您认为时间可以满足您的日程安排、我将关闭此主题并通过电子邮件为您提供更多详细信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RTM 4Q23符合我们的计划、但无法100%确定它是否是特定应用的最佳解决方案。  我们很快将测量 LP5030的 IQ 与 ISET。  我很高兴您关闭该主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    如果您在测试过程中遇到任何问题、敬请告知。

    谢谢!

    此致、

    伊夫·李