This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:DDSG/DCHG 能否用作栅极驱动器?

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214497/bq76942-can-ddsg-dchg-be-used-as-a-gate-driver

器件型号:BQ76942

大家好、

DDSG/DCHG 是否可以作为低侧 FET 驱动器? 情况下的电压降。 在我的理解下、这只是一个 I/O、因此负载电流 不会非常大、对吧?

BRS、

弗朗西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    这些并不用作 FET 驱动器。 如果配置为 DDSG/DCHG 功能、这些是基于 CHG/DSG 状态的输出信号。

    这些开关应连接到低侧驱动器、且不应直接驱动 FET 栅极。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    我也是这么认为的。 感谢您的帮助、这里没有问题。

    BRS、

    弗朗西