This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:LED 短路/开路时的行为

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214790/lm3409-behavior-when-led-is-shorted-opened

器件型号:LM3409

大家好、

您能否告诉我 LED 短路/开路时的行为? 具体而言、我希望您回答以下两个问题:

(1)如果运行期间 LED 短路、LM3409将如何工作? (LM3409是否尝试保持流经 LED 的电流?)
(2)在运行过程中、当 LED 打开时、LM3409驱动程序如何工作?

感谢你的帮助。

此致、

竹村太人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Taito、  

    1.是的、LM3409仍尝试将输出电流调节为设定值。 因此、如果 LED 短路、电流将流经 LED。  

    2.如果负载开路,LM3409仍在为输出端充电至大约 Vin。