主题中讨论的其他器件:BQ25628、BQ25620 、、 BQ25622
1) 1)在数据表8.4 " BQ25629的热性能信息"中、器件名称是 BQ25620和 BQ25622、如下所示。 假设这是 BQ25628和 BQ25629的错误是否正确?
您是否确定该数据用于 BQ25628和 BQ25629?

2) 2) BQ25629数据表5的以下部分说明(续)(BQ25629具有用于设置默认输入电流限制的 ILIM 引脚和用于控制热敏电阻偏置的 TS_BIAS 引脚。) BQ25628是否出错、正确吗? 
3) JEITA 检测温度的精确度如何?
4) 4) 在充电期间、您希望在开关线圈(系统负载)的第二级中产生什么纹波电压?
此致、
香川市