This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:输出电容器

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1211934/lmr33630-output-capacitor

器件型号:LMR33630

大家好、

我的客户希望使用 LMR33630实现20V/LMR33630 100mA 最大输出。 他们希望使用更少的电容器以降低成本。 对于2A 情况、电容为4*22uF。 哪个值适合20V/20V 100mA 情况?

此致、

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter

    您可以参考该计算工具。 但请注意、建议值是考虑电容的直流偏置时的有效值。

    e2e.ti.com/.../LMR336x0_5F00_calculator_5F00_A0.xlsx

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Peter

    我将暂时关闭此主题、如果有其他问题、可以重新打开或提出新问题。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 GUI:

    我与我的客户一起检查该文件。 我们在讨论后留下了一些问题。

    1、实际电感值小于计算值。 这似乎是不合理的。 我们如何解释它?

    2.输出电容大于计算值。 这是否意味着实际值是额定值、而计算值是降额值?

    3.前馈价值有哪些相关因素? 我们发现、当我们更改输入和输出值时、几乎没有变化。

    BRS、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Peter

    实际电感值不是计算值、而是供您输入在电路板上选择的实际值。

    Cout 值也是如此。 实际输出电容将输入、并且应该是被视为降额的实际值。

    请参阅数据表中的公式(9)。 一开始使用 Cff nC 可以很好地建立 Cff nC。

    谢谢、此致。