This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25720:电池移除

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213994/bq25720-battery-removal

器件型号:BQ25720

大家好、

我有三个非常紧迫的问题、

请帮助

1.如果 CELL_BATPRESZ 因为没有充电电流而被拉低、那么 VSYS 会跟随什么呢?  

0x15或0x3E?

2.如果  CELL_BATPRESZ 引脚为低电平、将忽略所有0x14和0x15命令、对吧?

3.如果 CELL_BATPRESZ 从一开始就处于低电平、VSYS 将会遵循的规则。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    请参阅以下屏幕截图。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、彭兆您好、

    我知道您发布的图片、我只需要对此进行双重确认

    这"回到 默认值"意味着什么?

    我尝试使用 4s 设置在仅交流时加电(无电池),后来我们把0x15设置为14V,把0x14设置为256mA。

    我们将 CELL_BATPRESZ 下拉至接地值、并再次将其上拉至4S 设置电压

     但它没有恢复到默认的16.8V、而是仍然存在14V、也就是我之前设置的0x15。

    它根本不是默认值。

    那么、我想知道返回默认值的确切含义是什么?

    我想这意味着它将恢复到16.8V 原始设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fred:

    客户似乎已经进行了测试、并且知道答案。

    但在客户描述的情况下、器件将在每次上电时检测 CELL_BATPRESZ 电压。  它没有恢复到16.8V、因为转换器始终处于开启状态。 每次上电前、IC 都会检查 CELL_BATPRESZ 电压。

    谢谢。