This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2388:单端口非标准 PSE 控制器 IC

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23882, TPS2388, TPS23882B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214184/tps2388-single-port-non-standard-pse-controller-ic

器件型号:TPS2388
主题中讨论的其他器件:TPS23861、、、

请为支持12-47V 与 TPS23888相同的单端口 PSE IC 提供器件型号建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikesh:

    您的应用需要哪种802.3规范(af、at 或 bt)和最高类别功率(从0到8)?  

    如果您在寻找具有与 TPS2388类似功能的 PSE、我推荐 TPS23861或 TPS23882 (B)、我会提供以下链接。

    TPS23861是一款2类(仅限2线对) 802.3af PSE 器件、提供4个通道并包括自主模式(运行无需主机/MCU)。

    TPS23882 (B)是一款带有8个通道的3类(仅限2线对) 802.3bt PSE 器件、 并且"B"型号还具有自主模式。  
    如果您有任何进一步的问题或需要进一步澄清、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赖蒙德·海

    我正在寻找802.3 af/at ,type-2, 2对(POE+) IC 来处理一个单通道. 是否有任何 IC 针对24和12V 的非标准 POE 电压具有相同规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthikesh:

    非标准 POE 电压24和12V 的相同规格。

    简单来说、您是否在寻找一种能够在 VPWR 线路上将12V-24V 输出到 RJ-45和以太网电缆的 PSE 解决方案? 如果是、很遗憾、我们没有任何可以输出该低电压范围的分立式/集成式 PSE 解决方案、因为它会触发 UVLO (欠压锁定)。 典型的 VPWR 工作范围为44V-57V、我们强烈建议将 VPWR 保持在该范围内。 可以使用适配器或其他系统解决方案来实现该电压范围、但我们的 PSE 本身无法实现。  

    对于符合802.3af/AT 规格的2类、2线对 PSE、我推荐使用 TPS2388或 TPS23861。 TPS2388在手动或半自动模式(需要主机)下运行、具有8个通道。 重申 TPS23861的特性、 包括 4个通道、还具有自主模式(运行无需主机/MCU)以及手动、半自动和自动模式(这些模式需要主机)。 对于您的应用、如果您不需要支持那么多的通道/端口、我建议您使用 TPS23861。  

    谢谢。此致、

    雷蒙德·林