This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750EVM:只有 VBUS 具有15V 电压、TPS25750D 和 BQ25731会有多大的操作?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750, TPS25750EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212289/tps25750evm-only-vbus-has-15v-what-the-operation-of-tps25750d-and-bq25731-will-be

器件型号:TPS25750EVM
主题中讨论的其他器件:BQ25731TPS25750

您好、先生/女士:

我们有如下应用。

我们的电池为2S1P 电池组、典型电压为7.2V、3.5Ah。

如果 VBUS 输入只有15V/3A 适配器、则 DM、DP 和 CC1/2都悬空。

TPS25750D 和 BQ25731会有什么运行情况?

我们希望 BQ25731可以在没有 MCU 控制的情况下继续为3A 充电、只需使用 TPS25750和闪存即可。  有可能吗?

请向我们提供您的建议。

非常感谢。