请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMZ14203H 对于 LMZ14203HTZ/NOPB 元件、对于这个元件的热概况、我们有几个问题。 在数据表和 SNAA214中、它指定了 LMZ1和 LMZ2元件的回流焊曲线、以及最高峰值温度。 我们想知道在模块内部使用的焊接温度、或焊料类型、是否有任何组件结结或粘结、以及超过 LMZ14203HTZ/NOPB 中列出的峰值温度会发生什么情况。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
对于 LMZ14203HTZ/NOPB 元件、对于这个元件的热概况、我们有几个问题。 在数据表和 SNAA214中、它指定了 LMZ1和 LMZ2元件的回流焊曲线、以及最高峰值温度。 我们想知道在模块内部使用的焊接温度、或焊料类型、是否有任何组件结结或粘结、以及超过 LMZ14203HTZ/NOPB 中列出的峰值温度会发生什么情况。