This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:获取"EV2400 Firmware Updater v0.18"

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214176/ev2400-get-the-ev2400-firmware-updater-v0-18

器件型号:EV2400

尊敬的 CIRs 和 Madams:

我想获取"EV2400 Firmware Updater v0.18"进行评估。  

以下链接提供"EV2400 Firmware Updater v0.18"的说明。

/* EV2400 URL */

https://www.ti.com/tool/EV2400

当您解压缩已下载的"EV2400 Firmware Updater v0.18 - SLUC578 。 zip (8504KB)"、其中内容为 v0.28。

请您能为我们提供 EV2400的 v0.18吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请从产品页面下载最新版本 v.32。 执行.exe 文件后、导航到"C:\ti\EV2400Updater-0.32"并在命令行中运行更新程序。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    圣何塞、

    我知道不推荐使用较旧的版本。

    我们通过在命令行末尾写入"-s"来上传 v0.32。

    请您 更正 TI 网站上的链接。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MM:

    没错、下载 v0.18版本 似乎实际下载了 v0.28版本。  

    我将 带领负责 EV2400的嵌入式团队了解这一点。 他们可能还会提供指向此版本固件的链接。 给您带来不便、我们深表歉意

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙