This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:无负载时的电感器和芯片加热

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1192976/lm5116-inductor-and-chip-heating-without-load

器件型号:LM5116

您好!

我基于 LM5116制作了一个新电路板、希望获得具有经验的人的一些反馈。 每个输出都可以工作、但当12V 电路在没有任何输出负载的情况下从48V (上升到大约60C)上电时会产生大量热量。 原理图或布局在此有什么明显的地方吗?  

我附上了指向 PDF 原理图以及光绘文件的链接。

原理图 PDF

Gerber 文件

希望尽可能听到一些建议。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justin  

    不允许我访问云存储。 请将原理图发布在此处。  

    每个输出都可以正常工作、但当这些电路通过48V 电源供电时会产生大量热量=>您是否使用了相同的电路板? 或者12V 输出板与其他输出板不同?

    -埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是随附的原理图。 该电路板实际上有4个 LM5116电路、它们都具有大致相同的布局、但有几个不同的元件。 我想知道我的元件选型或布局对于12V 电路是否不利。

    e2e.ti.com/.../Custom_5F00_Power_5F00_Cube.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justin  

     在原理图上找不到任何内容。  

    • 请检查开关频率。 也请检查 R37值。
    • 仔细检查布局。 请检查是否有任何错误。  
    • 拆下 R51并检查是否有任何改进。  

    -埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。 您是否对 R37的替代值有建议? 10k Ω 对于该电路是否合适?  

    移除 R51有什么影响?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justin  

    请检查 R37是否为10k。 如果 R37填充不正确、U4温度可能会高于您的预期  

    请检查开关频率是否与您的想法相符。 这是为了检查是否存在任何振荡。  

    请移除 R51并重新测试。 R51连接到 VCCX。 VCCX 功能将通过移除 R51禁用。  

    埃里克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 R37是否为10k、并验证了其他一些组件。 我注意到电路温度上升到大约72C (特别是低侧 MOSFET 和电感器正在升温)。 这是否正常? 更改开关频率会对温度产生什么影响? 您是否建议尝试不同的开关频率? 如果可以、那么可以尝试的范围是多少?

    此外、我的电感器是否是该应用的理想选择?  

    以下是显示空闲时开关波形的示波器图片:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justin

    如果空载时电感器温度接近72C 且频率为269kHz、则电感器必须损坏或填充了错误的元件。  

    您现在看到的温度范围内的频率变化是多少?  

    -埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我实际上并不是看到频率随温度的变化、至少不明显。 根据原理图、您是否认为组件的尺寸有误、或者我是否应使用不同类型的电感器进行实验? 它似乎运行正常、但温度有点令人担忧。 例如、我是采用更高或更低的开关频率进行实验、还是查看不同的 MOSFET? 您认为改进此设计的下一步是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justine。  

    1)请检查1) 72C 是否为真2)电感器损坏或不为3)组装或未组装错误的元件。  

    -埃里克·李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我确信72C 是真实的。 但是、如何检查电感器是否已损坏? 它是一个很大的组件、对我来说似乎很好。 如果正确焊接且未物理损坏、那么可能有什么问题?  

    除此之外、我已检查电路板上的所有组件、并确保它们与原理图值相匹配。 如果我在设置旁边安装一个小风扇、我可以看到在稳定状态下温度保持在35-40C 左右。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justine  

    请尝试更换电感器。 请测量电感器电流。 请检查是否有任何隐藏的加载。  

    请您再次告诉我测试条件吗? 我的理解是48VIN、12VOUT、无负载、室温、Fsw=269kHz

    -埃里克·李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我将了解这是否可以快速更换或测量电流。  

    但是、测试条件是正确的。 如果电感器更换无法解决问题、您是否建议尝试不同的开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justine

    我宁愿尝试更好的电感器。 您能告诉我电感器的 P/N 吗?

    -埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、部件号是  Wurth 的74435561100。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justin

    谢谢

    -埃里克·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justin  

    您能更新测试结果吗?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 我将关闭此主题、因为我有一段时间没有收到您的来信。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我以为你要找一个更好的人来解决这个问题。" 你对此有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Justine 请尝试22uH 或33uH 电感器、并在空载条件下测量电感器温度。  

    很难相信在无负载条件下、74435561100电感器的温升会高达45ºC μ W。  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我将关闭此主题、因为我有一段时间没有收到您的来信。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、抱歉、我一直在忙于重新设计电路板。 我将在本周有一款采用不同布局的新电路板和一款不同电感器。 我将快速组装12V 电路、看看是否存在类似的发热问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Justine。 请在测试结果 准备就绪后发布测试结果。 - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 我将关闭此主题、因为我有一段时间没有收到您的来信。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Justin  

    您能更新测试结果吗?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    我更改了设计、现在使用的是 Sumida CDEP147NP-100MC-125。 我在空载条件下进行了测试、12V 输出时的温度现在仅达到49C。 我认为现在这是令人满意的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如果您有任何问题、请随时与我们联系。
    - EL