This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78020A:尺寸与数据表不同

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1212198/ptn78020a-dimension-different-from-data-sheet

器件型号:PTN78020A

您好、专家!

对于 PTN78020AAH、客户发现尺寸与数据表不匹配。 此外、器件一侧也不同于数据表。 请参见下面的图片(所附 zip)。 您能帮助解释一下吗?
e2e.ti.com/.../CS1668493.zip

谢谢、此致、
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、

    我将此帖子分配给模块 PE Alejandro Vazquez。 他会仔细研究它。

    谢谢。

    南锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、我需要有关客户问题的更多详细信息。

    1.客户能解释一下、零件的侧面是什么意思、和数据表不一样吗?

    2.这幅图的测量结果是什么? 他们发送的画面不清楚正在测量什么。

    谢谢!

    Alejandro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alejandro:

    1.见附图4.4-1、实际测量值为5.15mm、但数据表显示3.55mm。

    2.侧面的部件外观与数据表不符,见图4.4-2和图4.4-3。

    3.参见图4.4-4,标签显示 CSO:XXX 和 CCO:XXX,是否正确?

    器件顶部标签未印制 TI 标识、这与数据表不符、请参见图4.4-5和图4.4-6。

    请就上述问题作出解释。 提前感谢您的友好帮助。

    e2e.ti.com/.../CS1668493_5F00_attachments.zip

    此致、
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、  

    我已将这些问题转发给制造工厂、我会尽快更新他们的回复。

    谢谢!

    Alejandro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gerald、  

    请参阅工厂对4个问题的解答:

    1. 请参阅随附的图4.4-1、实际测量值为5.15mm、但数据表显示值为3.55mm。

    [TI}使用卡钳进行的测量不正确、引脚是从模块的 PCB 开始测量 的、而应根据数据表从主机板开始测量、请参阅图 CS1668202和 CS1668202 B。

    1. 侧面的器件外观与数据表不匹配、请参阅图4.4-2和4.4-3。

    [TI]数据表外观是一个参考、用于说明模块的尺寸、如总高度、最低元件间隙、引脚长度等。请勿描述模块中元件的准确尺寸。

    3.参见图4.4-4,标签显示 CSO:XXX 和 CCO:XXX,是否正确?

    [TI]请注意、CSO 和 CCO 标记 TI IC 的来源和来源、这是正确的、因为模块有多个 IC、但这些 IC 没有包含在标签中。

    器件顶部标签未印制 TI 标识、这与数据表不符、请参见图4.4-5和图4.4-6。

    [TI] ID 标签未印刷 TI 标识、请参阅数据表页面附录第1页:

    (4)器件上可能还有与标识、批次跟踪代码信息或环境分类相关的其他标记

    这意味着标识不一定包含在 ID 标签信息中。

    谢谢!

    Alejandro。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我几天没有收到客户回复的任何评论。 我将按照解决方案结束这个问题。

    谢谢!

    Alejandro。