This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:WEBENCH 设计错误

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214422/tps546d24a-webench-design-error

器件型号:TPS546D24A

您好!

我正在尝试使用 WEBENCH 为我的系统提供转换器设计。 一切都顺利、我选择了基于 TPS546D24A 的建议设计。 但是、当我转至"Customize"时、会看到一条错误通知、内容为:

"设计错误消息:补偿设置未提供所需的 VLOOP;尝试更改 VLOOP 增益 GMV*Rvv,以匹配操作值补偿选项卡中的建议 VLOOP。 "

但是,我不能为我的生命找到如何使这离开。

我的设计参数如下:
输入:直流10V 至14V
输出:3.6V/45A
温度:85 °C
标称输入电压:12V
标称输出电流:35A

任何人能否提供帮助以确定建议的设计是否可行?

另一个注意事项是、它还表示"此设计没有启用仿真。" 任何人可以帮助启用仿真、以便我可以进一步验证设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    我正在通过我们的 Webench 工具开发团队查看该错误的来源。  我尝试自己在 Webench 中输入相同的值、也看到相同的错误。  当我审查设计时、我认为问题是、对于所选的电感器(1.0uH)和输出电容器(3x 10uF + 1x 180uF)、无法找到引脚可编程补偿解决方案。

    当我将设计输入设计电子表格时、我遇到了所有引脚可编程补偿选项中电流环路和电压环路增益比(目标2:1)的问题。

    对于1uH 电感器、7的 ILOOP 可提供大约55kHz 的电流环路带宽。  电压环路带宽需要为27kHz 或更低、但电容器不支持、即使是对于0.5的 VLOOP 增益也是如此。

    如果您想知道此3.6V 输出所需的瞬态性能(瞬态电流的振幅和允许的下冲/过冲深度)、我可以推荐一个最小 VLOOP 选项、以满足该要求以及使输出稳定所需的输出电容。

    如果您可以选择较小的电感器、0.68uH 或0.5uH、可通过引脚编程实现的电流环路带宽将更高、从而允许使用较少的输出电容来实现相同的瞬态性能。

    关于仿真、两相模型未针对 TPS546D24A 设置、但您可以使用1/2的电流对设计进行仿真。