This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952通信问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214300/bq76952-bq76952-communicate-issue

器件型号:BQ76952

您好

我有疑问需要您的帮助。

我使用 IO 端口模拟 IIC。 当每条指令之间的间隔大于50us 时、它可以正常通信。

当间隔小于50us 时、它无法正常通信。 当间隔小于5us 时、完全无法通信。 是否需要在 BQ76952上进行配置?

正在等待您的回复。
谢谢
星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们最晚将在星期一和星期二与您联系。

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    他们的通信设置是什么? 对于高于100kHz 的频率、应使用 I2C 快速。 对于低于或100kHz 的频率、应使用正常的 I2C。这在 DataMemory>设置>通信类型 。 有这些方面的说明、请参阅  表9-1. 通信类型数据存储器设置 技术参考手册

    此外、时序要求在中列出。 第7.27节时序要求- I2C 接口、100kHz 模式 第7.28节时序要求- I2C 接口、400kHz 模式 数据表。 他们必须确保满足这些要求。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙