请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 您好
我有疑问需要您的帮助。
我使用 IO 端口模拟 IIC。 当每条指令之间的间隔大于50us 时、它可以正常通信。
当间隔小于50us 时、它无法正常通信。 当间隔小于5us 时、完全无法通信。 是否需要在 BQ76952上进行配置?
正在等待您的回复。
谢谢
星形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Star:
他们的通信设置是什么? 对于高于100kHz 的频率、应使用 I2C 快速。 对于低于或100kHz 的频率、应使用正常的 I2C。这在 DataMemory>设置>通信类型 。 有这些方面的说明、请参阅 表9-1. 通信类型数据存储器设置 的 技术参考手册。
此外、时序要求在中列出。 第7.27节时序要求- I2C 接口、100kHz 模式 和 第7.28节时序要求- I2C 接口、400kHz 模式 的 数据表。 他们必须确保满足这些要求。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙