This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:查找具有双电平电流限制的解决方案

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25985, LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214276/lm5148-find-a-solution-with-dual-level-current-limit

器件型号:LM5148
主题中讨论的其他器件:TPS25985

尊敬的专家:

我们正在寻找一种解决方案 、该解决方案在我的第一个电流限制点具有可编程电流限制和延迟时间、当检测到电流限制跳闸时、第二个电流限制点将立即作出反应、并将 VOUT 拉至0V。

输入电压为19V 至24V、 输出电压 将降至12V。

12V 电压轨的标称电流限制为15A (第1个 电流限制点)、临界电流限制为33A (第2个)。

两个电流限制都应激活、但15A 将具有延迟 、 当电流限制阈值满足时、将输出拉至0V。

对于33A 阈值、电流限制应立即触发并切断输出电压、并使输出为0V。

我们是否知道有任何解决方案可以满足这一要求?

谢谢你。

此致、

信迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、您好!

    听起来您需要使用电子保险丝、尤其是对于30A 外壳、要立即关断。

    查看 TPS25985、我认为它更合适。

    将30A 设置为硬性限制、然后可能必须使用 IMON 功能和一些外部电路来获得15A 限制和延迟。

    LM5148电流限制是峰值电感器电流逐周期限制、它会将电感器电流限制到设定点、例如15A、不确定地限制到弱过流。

    在输出电压降至设定点的50%以下的强过流情况下、启用断续模式功能、如果出现这种情况、则会触发重启。

    当达到电流限制时、它绝不会立即关断。

    此外、只有电感器电流是有限的、仍然有输出电容器可以在短时间内提供大电流。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多