This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:TPS7A26中的软启动规格

Guru**** 2693255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A26

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1214600/tps7a25-specifications-of-the-soft-start-in-tps7a26

器件型号:TPS7A25
主题中讨论的其他器件:TPS7A26

您好!

TPS7A26具有软启动功能。 数据表中没有内部软启动(最小值、典型值、最大值)规格。

是否有可能告诉我软启动的规格?

谢谢。

埃维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eevee:

    我们没有该数据。 软启动的启动波形如图32和33中所示、是室温条件下的启动波形。  

    此致、

    尼克