This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62460:设计工具、占空比和 Vin 等于 Vout 条件

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM62460, LM61480, LM3489, LM25148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213687/lm62460-design-tool-duty-cycle-and-vin-equal-to-vout-condition

器件型号:LM62460
主题中讨论的其他器件:LM61495LM61480LM3489、LM25148

大家好、  

我的客户正在设计一个12~24Vin、12Vout 的电源、当12Vin = 12Vout 时、他们希望控制器能够尽可能地关闭100%占空比(H 侧 SW 完全导通)。

下面是我的一些问题:  

  1. LM62460、LM61480和 LM61495现在是否具有快速设计计算工具?
  2. 对于 12V 输入电压= 12V 输出电压/5.5A 的设计、您是否认为 LM62460可以毫无顾虑地处理它?
  3. 对于占空比参数,如何 DMAX 98%定义频率折返条件?  是否需要为频率折返设置自动模式?
  4. 如何 定义  DMAX (typ) 87%的条件?  
  5. 客户更喜欢 FPWM 模式、我 对该应用有何建议? LOUT 值、FSW 设置…等
    我认为 FIXED_LOUT=1.5uH 2.2MHz 应该可以。

Br、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    LM62460将处于压降状态、 当输入电压接近设定的输出电压时、输出电压将按比例降低。 以下是数据表中5Vout| 2.2MHz 应用的压降示例。 请注意、输出电压(y 轴)开始随着输入电压(x 轴)的降低而线性降低。 对于较高的负载电流、压降点出现在较高的输入电压下。 因此、LM62460/LM61480/LM61495无法用于真正的100%占空比应用。

    由于 PFET 架构、我建议您使用100%占空比控制器、例如 LM3489:

    此致、

    吉米

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    那么、这意味着对于 Vin = Vout 应用、我们必须选择能够支持100%占空比的器件?

    如果我选择 LM25148 (它最多可支持 99%占空比)仍会有压降问题、就像您提到的、我是对吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    对于运行在接近100%模式的器件、例如 LM25148、它将不支持长时间全100%模式、但支持接近100%模式、此时器件将以一些脉冲进行切换。  

    有关100%模式器件与接近100%模式器件的示例、请参阅应用手册 SLYT747。  

    同样、如果您需要100%模式的器件、我建议查看 LM3489。 此器件采用 PFET 架构、不需要外部自举电容器、这将有助于实现100%占空比应用。

    此致、

    吉米